This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:闪充模式和未使用引脚建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534150/bq25186-flash-charging-mode-and-unused-pin-recommendations

主题中讨论的其他器件:BQ25186

大家好、 我有一些关于 BQ25186 的简短问题、数据表中并未详述:

1.闪充模式

什么是“闪充模式“?  CHARGECTRL0 寄存器的 EN_FC_MODE 位中提到了该技术、但我在数据表中找不到说明。 此模式与正常充电模式有何不同?

2.未使用的/GPO/GPO PG 引脚

如果 PG 在我的设计中未使用/GPO/GPO 引脚、应该将其保持悬空或连接到特定电平?

3、未使用的 SYS 输出

如果我不使用 SYS 输出、是否仍应 根据建议在 SYS 和 GND 之间放置一个 10 µF 电容器、或者是否可以将其保持开路?

4.未使用的/INT 引脚

如果未使用/INT 引脚、应该保持悬空、或者拉高或低电平?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的联系。

    请查看下面的回答:

    [引述 userid=“492787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534150/bq25186-flash-charging-mode-and-unused-pin-recommendations

    1.闪充模式

    究竟什么是“闪充模式“?  CHARGECTRL0 寄存器的 EN_FC_MODE 位中提到了该技术、但我在数据表中找不到说明。 此模式与正常充电模式有何不同?

    [/报价]

    闪充是 BQ25186 计划使用的一项功能、但我们不建议使用该功能。 该位确实会影响器件行为、因此请确保它保持禁用状态。

    [引述 userid=“492787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534150/bq25186-flash-charging-mode-and-unused-pin-recommendations

    2.未使用的/GPO/GPO PG 引脚

    如果 PG 在我的设计中未使用/GPO/GPO 引脚、应该将其保持悬空或连接到特定电平?

    [/报价]

    /GPO/GPO PG 是漏极开路输出、因此如果未使用、可以将其保持悬空。

    [引述 userid=“492787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534150/bq25186-flash-charging-mode-and-unused-pin-recommendations

    3、未使用的 SYS 输出

    如果我不使用 SYS 输出、是否仍应 根据建议在 SYS 和 GND 之间放置一个 10 µF 电容器、或者是否可以将其保持开路?

    [/报价]

     SYS 上仍然需要 10uF 以确保稳定性。

    [引述 userid=“492787" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534150/bq25186-flash-charging-mode-and-unused-pin-recommendations

    4.未使用的/INT 引脚

    如果未使用/INT 引脚、应该保持悬空、或者拉高或低电平?

    [/报价]

    /INT 也是开漏输出、因此在未使用时可以保持悬空。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec