This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:LM5146-Q1-EVM12V 光绘文件无孔

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531919/lm5146-q1-evm12v-lm5146-q1-evm12v-gerber-file-no-holes

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V

工具/软件:

你好。 我想组装 LM5146-Q1-EVM12V、我下载了 Gerber 文件来制作电路板。 但在生产中、电路板出厂时没有空洞。 您能否修复 Gerber 文件、以便我可以自己订购和组装电路板?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taras、  

    我将查看此查询、希望明天能为您提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taras、  

    看起来钻孔导轨包含在 Gerber 文件中、如下面的截图所示。 我怀疑缺少 NC 钻头文件可能是没有孔的原因、因为它确定了孔的大小。 我接着组装了我们通常在请求制造时使用的文件、请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../BSR049A_5F00_PCB_5F00_FAB_5F00_Ouputs.zip

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了来自生产部门的回复

    “这 2 层是钻孔图,它们不是钻孔文件,请您再次与您的工程师核实吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、  

    我在之前的响应中提供了 NC 钻取文件(在 zip 文件夹中)、该文件应提供钻取指令。  如果这对您的生产团队来说是满意的、请告诉我。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 JLCPCB 服务上订购 PCB。 它们不支持您的 Gerber 文件的格式,您可以尝试导出具有不同设置的 Gerber 文件吗? 您可以检查上载到服务的存档、并检查是否存在任何漏洞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taras、  

    制造商是否也不接受提供的 NC 钻头文件? 通常、该信息与光绘文件一起提供给制造商、以识别钻头位置和尺寸。 如果不能、您可以提供接受的文件类型。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是生产文件的外观

    我们需要数控钻头文件、而不是钻头图或钻头图。 NC 钻头文件包含钻头的形状和位置、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    NC 钻头文件在我之前附加的 zip 文件中提供、我也在这里附加了。  

    e2e.ti.com/.../0844.BSR049A_5F00_PCB_5F00_FAB_5F00_Ouputs.zipe2e.ti.com/.../BSR049A_5F00_NC_5F00_Drill.TXT

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是伟大的,一切工作.