This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74633PQWDRVRQ1

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532154/tps746-q1-tps74633pqwdrvrq1

器件型号:TPS746-Q1

工具/软件:

请查找随附的电压稳压器原理图文件、此器件用于将 5VDC 转换为固定 3.3VVDC。

我请求进行技术审核、并告诉我是否需要进行任何更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik、

    如果负载为 1A、则存在进入热关断状态的风险。 环境至结热阻为 80.3 C/W、1A 时的功率耗散将为 1.7w、从而使整个环境温度范围内的温度升高 136.5C。  

    另外、注释指出“如果 MCU 控制 EN 引脚 (TPS74633)、请移除电阻器 R46“。 我认为应移除电阻器 R45 并安装 R50。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    我使用此转换器为具有 WiFi 的模块上电。 最大负载电流为 600mA。

    是的、这是 R45 的打字错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kaushik、

    请注意:如果最大负载电流长时间持续、当环境温度超过 70°C 时、稳压器可能会进入热关断状态。 在 300mA 持续电流消耗的情况下、建议的最高工作温度接近 100°C。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    因此、在这种情况下、为了安全起见、您可以为 3.3V / 600mA 的负载额定值建议新的器件型号。 我们的系统输入电压为 5V ±10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    根据数据表、公式= TA (MAX)= TJ (MAX)–RθJA×PD

    TA (MAX)= 150°C、– 80.3°C/W×(5V–3.3V)×(0.6A)= 71.09°C

    如果我错了、请纠正我、

    如果不起作用、在安全方面、您可以为 3.3V / 600mA 的负载额定值推荐新的器件型号。 我们的系统输入电压为 5V ±10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik、

    最高预期工作环境温度是多少?  

    此致、  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高预期工作环境温度将约为 40°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik、

    然后、稳压器应工作、因为当最大负载下的环境温度约为 70°C 时、结温将达到 150°C。

    此致、  

    Daniel