主题中讨论的其他器件:CD40194B
工具/软件:
尊敬的团队:
客户希望使用没有 MCU 控制的 TPS48111-Q1。
它们通过电阻分压器将 EN/UVLO 和 INPG/ INP 连接到 VS 引脚 48V。 在这种情况下、INP 和 INP_G 几乎同步上拉。
现在、它们的控制序列需要先上拉 INP_G、然后再上拉 INP、从而减小浪涌电流。
BU 站点如何推荐这种基于非 MCU 的附加电路?
cd40194b 在这里是否合适?
此致、
Hank Lin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户希望使用没有 MCU 控制的 TPS48111-Q1。
它们通过电阻分压器将 EN/UVLO 和 INPG/ INP 连接到 VS 引脚 48V。 在这种情况下、INP 和 INP_G 几乎同步上拉。
现在、它们的控制序列需要先上拉 INP_G、然后再上拉 INP、从而减小浪涌电流。
BU 站点如何推荐这种基于非 MCU 的附加电路?
cd40194b 在这里是否合适?
此致、
Hank Lin
Hank、
CD40194B 是数据表中的双向移位寄存器、“不推荐用于新设计“、因此我认为不建议使用此值。
如果没有 MCU、很难做到这一点、但 错开从 48V 电压轨获取的两个 GPIO 信号、使它们在不同时间变为低电平、一 种方法是在第二种电压轨的栅极上使用两个带有 RC 延迟网络的 N 沟道 MOSFET。 每个 GPIO 都上拉至 48V 并通过其各自的 FET 下拉至低电平。 第一个 FET 栅极直接由 48V 信号驱动、从而使其能够立即导通。 第二个 FET 栅极连接到同一控制信号、但串联了电阻器和电容器(RC 网络)、从而导致其开通时间出现延迟。 可以使用公式 t≈0.7 × R×C 来设置延迟。例如、使用 100kΩ 电阻器和 0.1μF 电容器可实现大约 7 毫秒的延迟。
此致、
Tim