This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800EVM:外部 BATPRES 比较器 — 用途是什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24800EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533926/bq24800evm-external-batpres-comparator---what-for

器件型号:BQ24800EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24800

工具/软件:

您好、

在 BQ24800EVM(适用于 BQ24800 电池充电器的套件)上,有两种选项可用于检测是否存在电池 — BATPRES 信号。 根据数据表/指南:

“BQ24800EVM 支持两种检测 BATPRES 引脚输入电池的方法。 可以使用 BQ24800 的独立比较器或外部 TPS3898A 电压监控器 (U2)“

我找不到这些选项之间有什么区别? 当 BQ24800 内部已经有一个比较器时、为什么我应该使用外部比较器。 一种解决方案相对于另一种解决方案有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我找不到这些选项之间有什么区别? 当 BQ24800 内部已经有一个比较器时、为什么我应该使用外部比较器。 一个解决方案相对于另一个解决方案有什么优势?

    BQ24800 只有内部比较器、某些应用需要多个。 我们在 EVM 上添加了第二个用于验证的证书、 内部和外部比较器都可用于电池检测。

    此致、

    基督教