This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SOC 保持移位而不恢复。

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533050/bq34z100-r2-the-soc-stays-shifted-and-doesn-t-recover

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

大家好、我有关于 BQ34Z100 的问题。 我创建了学习到的数据、并且正在运行我的器件、但 SOC 突然从 95%降至 90%以下、即使重复 DOD0 学习周期、也不会恢复到 95%。 另一个串联的电池显示正常的 SOC。 是否可以通过任何方法来校正发生偏移的 SOC? 此外、两个串联的电池都充满电至相同的电压。 IC 数据是否已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将您的.gg 文件和充放电周期日志与您描述的错误共享。

    此致、

    Diego