This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:芯片的应用问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529866/tps25751-the-application-issues-of-chips

器件型号:TPS25751

工具/软件:

根据硬件说明、我目前无法欺骗该 TPS25751D 的 12V PD 协议。  我将由 USBCPD_EEPROM 1.1.0 生成的 BIN 文件下载到相应的 Application_Customization_Tool、并且还可以通过 USB-to-I2C 工具读取该文件。  此 BIN 文件是否已正确使用?  如何处理此配置?  我确实将此 bin 刻录到 EEPROM 中。  问题可能是什么?应如何解决?

这是我生成的 bin 文件、需要在下面提取它

drive.uc.cn/.../97ee9cd2e5284

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:  

    感谢您联系我们!

    您能否共享与该二进制文件关联的.json 文件?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://drive.uc.cn/s/c07c8a412e034

    都在上面的链接中。 请帮助我们再看一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 请尽快答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    这是来自 KMM 顶级客户的一个关键项目、现在就处于紧急状态、您是否可以帮助他们查看并帮助他们尽快解决问题?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    我无法从提供的链接下载.json 文件。 您能否在 E2E 主题上或使用 TI 驱动器共享.json 文件?  

    您是否尝试过在 EVM 上复制该行为?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../12V3A.zip

    作为压缩包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:  

    我使用 TPS25751EVM 提供的 json 文件进行了测试、没有看到异常行为。  

    该器件成功灌入 12V/3A 电流。  

    您能否进一步详细说明所观察到的期望和行为?  

    • 您是在 EVM 还是定制电路板上进行测试?  
    • 您是否有 PD 日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 中可以。该器件成功地灌入 12V/3A 电流。 EEPROM 中的一 个示例是 FM24C512  

    EVM EEPROM 为 CAT24C512  

    IIC 地址有一些不同  

      、FM24C512N 有 两个 IIC 地址。  这是否会阻止 TPS25751D 读取固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在定制电路板中、器件仅灌入 20V 电压。EEPROM 中具有相同的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrt:  

    TPS25751 从目标地址为 0x50 的 EEPROM 加载配置(参阅下文的数据表)。  

    您的系统中是否有 MCU? 您是否可以读取 MODE 寄存器 3h?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改 ADCIN1=7 ADCIN1=0、定制电路板现在正在工作、ADCIN1:R (up)=1 kΩ R (down) 47KΩ Ω ADCIN2 连接至 GND。 我认为 TPS25751D 现在在安全模式下工作。 然后是接收 12V 电压的定制电路板。

    在这种更改之前、 ADCIN1:R(Up)=110 kΩ R(Down)47KΩ Ω 。

     我的硬件修改存在剂量问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrt:  

    在这种更改之前、 ADCIN1:R(Up)=110 kΩ R(Down)47KΩ Ω 。

    [/报价]

    此处的 ADCIN 设置将解码为值 4、这会将电池无电配置设置为“NegotiateHighVoltage"。“。 这种电池无电配置应该  不会 可在从 EEPROM 加载配置时使用。  

    您的理解是正确的、SafeMode 是为您的应用建议的电池无电配置。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aya Khedr  

    TPS25751D 现在正在接收 12V 电压、、 然后、我 还希望 TPS25751D 成为源。它 可以支持 USB 闪存盘等外部设备。  

    .如何配置它?

    这是我的测试步骤。

    1.不要通过 J3 连接 PD 适配器。

    2.在我为 PP5V 提供 5V 电源后。 我将 USB 闪存盘连接到 J3。通过万用表检测到 4.4V 的输出电压。

    问题:这是测试源的正确方法吗? 我该如何测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrt:  

    要将器件配置为 DRP(双角色端口)、请在 GUI 工具中选择以下配置。

    另外、 有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南。

    此致、  

    Aya Khedr