This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:栅极驱动器辅助电源

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533630/ucc21550-gate-driver-bias-supplies

器件型号:UCC21550

工具/软件:

器件型号:UCC21550C

团队、我想了解我们是否可以将栅极驱动器 VSS 直接偏置到–4V。 我有双极电源、+18V 至 VDDA。 –4V 至 vssa。 对于 SIC MOSFET、我希望将 Vgs 从+18V 摆动到–4V。 这是半桥配置。 以下是用于–4V 辅助电源的链路提供的应用电路。 根据数据表规格、VSS 的最大值为–0.3V。 根据阅读数据表、我已经理解、如果我们有负电源、则需要使用  

Ucc5350EC。 请提供指南。

 e2e.ti.com/.../3652.Negative-Voltage.pptx

www.ti.com/.../tidrxr2b.pdf

2.下面给出了另一个应用电路。

是否可以将 VA+连接到 18V、将 VA-连接到–4V??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    是的、您可以将 18V 连接到 VDD、将–4V 连接到 VSS(相对于驱动的 FET 的源)。 这是使用隔离式栅极驱动器的一个主要优势、由于电源是浮动的、因此您可以轻松添加负关断功能。 像在非隔离式栅极驱动器中一样、没有可能损坏的内部路径返回到输入端。  

    此致、

    Sean