This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:VIO_EN 引脚上的最大输入电流

Guru**** 2375070 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529341/lp5861-max-input-current-on-vio_en-pin

器件型号:LP5861

工具/软件:

我计划只是将 VIO_EN 引脚连接到高电平、但想知道为什么数据表没有指定活动时的 VIO_EN 电流。
我猜我的 uController 可以使用典型的 GPIO 提供足够的电流、因为 LP5861 数据表规定它可以连接到(在引脚附近有一个 1000pF 电容器)、但在对器件进行编程时、5uA 似乎很小、并不是 OE_功能的正确值。

此输入是否有 GPIO 最大电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WST:

    接口处于工作模式时、没有 VIO 电流规格。

    但是、微控制器的典型 GPIO 应向 VIO_EN 引脚提供足够的电流。

    此致、

    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的以下说法会误导人。 似乎没有 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WST:

    当接口引脚状态切换时、VIO_EN 的峰值电流会出现。 根据仿真数据、峰值电流应小于 5mA。 正如我所知、大多数 GPIO 应该都具有电流能力。 一个 1nF 电容器连接到 VIO_EN、可进一步改善电压瞬态压降。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分。 数据表可能会更清晰、但从您的回答来看、似乎可以使用 GPIO 引脚而不会出现任何问题。