This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533731/ucc21750-ucc21750

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC5350

工具/软件:


我已将 DESAT 引脚短接至 COM、因为我不会使用它  
是在启用 DESAT 模式下之后要点的 3 个要点、即使我禁用 DESAT、也必须遵循这些要点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    如果将 DESAT 短接至 COM、则可以忽略去饱和电路中有关二极管的要点。

    如果您不需要 DESAT 电路、是否可以使用成本更低的栅极驱动器(例如 UCC5350)? 这是防止 DESAT 电路出现干扰运行的理想方法。

    此致、

    Sean