This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:脉冲抖动

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533484/tps50601a-sp-jitter-on-pulse

器件型号:TPS50601A-SP

工具/软件:

您好:

我使用元件通过 6V 电源产生 1V 电压、但我面临着转换器脉冲导通方面的问题、该转换器具有抖动(约 160ns)。

调节环路是稳定的。 超过 60°相位裕度和 15dB 增益裕度、开关频率约为 440kHz。

减少 ON 脉冲抖动的唯一方法是将输入电压降低到 4.5V 以下、但这对于工程来说是不可接受的。

您是否有减少抖动的线索? 为什么有这么多?  

L = 10uH 且 Cout = 4*100uF

此致  

Guillaume Bazin  

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guillaume:

    您能否确认上面共享的示波器图像是单个开关脉冲(无示波器持久性)还是多个周期的叠加(示波器持久性打开)?

    从脉冲到脉冲、“抖动“占空比是否不一致?

    我确实看到您的电感器对于 VIN 到 VOUT 非常大、小于电流纹波 200mA。 由于该器件采用峰值电流模式控制、因此建议使用 10%至 50%的电流纹波。 我可以看到、即使在 6A 输出电流下、10uH 电感器在 6V 至 1V 电压下也只能提供~3%的电流纹波。 如果输出电流很小、还可以增加纹波电流百分比来减小电感器值。

    使用过大的电感器可能会引入下降沿抖动/恒定占空比。 您可以尝试使用更小的电感吗?

    更多有关电感器选型的信息、请参阅数据表第 8.2.2.2 节。

    您的输入电容器 (Cin) 配置是什么?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作用域处于持久性状态(覆盖多个周期)。  

    是、从脉冲到脉冲、抖动占空比不一致。  

    是的、我也认为电感会降低。 所以我把它除以二(通过加一秒并行),但它显示没有改善。

    CIN = 2*100uF + 100nF

    也许元件内部的斜率补偿起着作用、但如果不改变频率、则无法对其进行更改。  

    此致

    Guillaume B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Guillaume、

    为了更准确地理解、我们通常建议为我们的产品提供大约 20%至 40%的电流纹波。
    我可能会建议 1uH 范围内的更多器件。

    接下来要讨论的是补偿。
    您使用哪些公式来创建补偿值?
    Im 对交叉频率的估算值进行分析、在大多数情况下、我认为您的值可能没有问题。
    不过、您的 CHF 真的很高、输出电容网络的 ESR 估计值是多少?

    第三点可能是与布局相关。
    噪声注入可能会在几种不同位置导致器件出现问题。
    尤其是 COMP、FB 和 VIN 引脚。
    COMP/FB 的元件是否与该引脚位于电路板的同一侧、并且是否靠近器件?
    VIN 是否具有接近它的去耦电容?
    这些引脚是否靠近任何大噪声源?
    显然、开关本身是噪声源、但除非较大的循环电流穿过引脚、否则我们可以将其忽略。

    谢谢、
    Daniel