This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:负偏置的应用问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534071/ucc21551-q1-application-question-for-negative-bias

器件型号:UCC21551-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

尊敬的专家:  

在具有负偏置的应用电路的数据表中有一个示例、请参阅下文。  

我不太明白为什么说按占空比确定? 需要您的帮助进行解释。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该应用电路显示了一个交流耦合输出、该输出由齐纳二极管偏置为负。 因此、输出电压不是很稳定、其绝对值取决于流经齐纳二极管的电流、该电流与输出占空比成正比。

    绝对输出电压还取决于 CZ 的初始条件。 下面是可用于研究的 TINA-TI 仿真文件。  

    e2e.ti.com/.../3343.bootstrap_5F00_circuit_5F00_negative_5F00_turnoff.TSC

    此电路的主要问题是、如果您将 CZ 设置得过大、则需要时间进行充电、这可能会在启动时使栅极暴露于过压状态。 如果您将电容器设置得太小、就会与输入栅极电容形成一个电容器分压器、并且您已经衰减了交流输出电压范围。

    如果需要负关断电压、可能最终需要使用隔离式电源。

    此致、

    Sean