This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:LM70880 和 LM70880-Q1 之间的区别

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM70880-Q1, ISO7041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534059/lm70880-difference-between-lm70880-and-lm70880-q1

器件型号:LM70880
Thread 中讨论的其他器件: ISO7041-Q1

工具/软件:

您好、  

 LM70880 和 LM70880-Q1 之间是否有任何电气特性差异?  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    标准非 Q1 和-Q1 器件之间没有电气差异。  区别在于器件测试、其中  Q1 器 件经过额外的测试、以符合汽车要求的 AEC-Q100 标准并符合该标准。  AEC-Q100 标准使用特定的温度范围、对于 ISO7041-Q1 等温度 1 级器件、该标准要求 –40°C 至 125°C、因此温度 范围较小。

    Ben