This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:PWM 控制器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC28C43, UCC27712-Q1, UCC27712, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530965/ucc27712-q1-pwm-controller

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27712UC2843、UCC2803、UCC28C43

工具/软件:

大家好、我正在设计一个 270V 至 70 同步降压转换器、我将使用 UCC27712-Q1 栅极驱动器。

工作频率为 100KHz。

我需要找到一个适合我的设计并可以连接到上述栅极驱动器的 PWM 控制器。

提前感谢您,等待您的答复。

此致、

Piero Campriani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    我确实支持 UCC27712 栅极驱动器、但我发现您的问题与您应用的控制器相关。 我将把此线程重新分配给拥有可提供帮助的控制器专家的产品线。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因为我们专注于隔离式设计(例如反激式正激式)、所以没有很多选择。 对于降压转换器、我们有 UCC28C43 及其系列、也有 UC2843 系列和 UCC2803 系列。 看起来可以与 UCC27712 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢、非常乐于助人