This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170J PCM 充电函数为 0V 时的充电/放电行为

Guru**** 2541760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533883/bq25170j-bq25170j-charge-discharge-behavior-with-0v-charge-function-of-pcm

器件型号:BQ25170J

工具/软件:

尊敬的先生:
我们有一个有关 PCM 充电函数为 0V 时 BQ25170J 的充电/放电行为的问题。 (电池保护板)
系统应用是、如果电池组具有 PCM 的 0V 充电功能、您能与我们分享充电/放电行为吗?
谢谢你。
例如
预充电>>  
CC>>
CV>>

1.电池电压= 2.9~3.1V  

2.电池电压= 1.8~2.9V

3.电池电压=低于 1.8V

4.电池电压= 0 伏

5、电池电压=浮动(开路)

此致
Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn

    系统应用程序是如果电池组具有 PCM 的 0V 充电函数、您能与我们分享充电/放电行为吗?

    BQ25170J 具有四个充电阶段:

    1.) 涓流充电、Vbat 0V 至 2.2V、电流限制为 16mA

    2.) 预充电、Vbat 2.2V 至 2.8V、电流为 ISET 的 20%(快速充电)

    3.) 快速充电 (CC)、Vbat 2.8V 至 VSET、电流为 ISET

    4.) 恒压充电 (CV)、Vbat VSET 和电流低于 ISET 并降低。

    放电期间:

    1.) 当电池电压比 VSET 低 100mV 时、将开始再充电