This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:ADC 采样精度

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526539/bq3050-adc-sampling-accuracy

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

BQ8050 芯片可以采样的最低电压分辨率是多少?  可以精确采样的最低电压是多少?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    12 天前、我提交了一份关于可精确采样的最小电压 的查询、希望能提供您分析进度的最新信息。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    BQ3050 能够准确测量的建议最小电压为 3.8V

    谢谢您、
    Alan