This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:奇怪的'半桥'A 相上的脉冲中断了交错

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533549/ucc28064a-strange-half-pulse-on-phase-a-breaks-interleaving

器件型号:UCC28064A

工具/软件:

您好、

我有一个 600W PFC、它采用飞机 400Hz、115V AC 运行、能够为 LLC 级生成 400V DC。

如果我禁用 B 相(将 PHB 绑定为高电平)、它在单相模式下运行非常好、在达到 FET 的最大导通时间之前提供高达约 270W 的功率。

启用 B 相时、同样可以在交错模式下正常工作、直到达到大约 230W、当我在 GDA 上观察到单独的半宽“导通“脉冲时、过零点之后的时间/电压电平相同、然后使两个通道彼此同相。   然后、它们在半个周期的大部分持续时间内保持同相、然后在下一个过零之前以大约相同的时间/电压返回交错模式。

显然、当两个通道同相时、总电流远大于它们异相工作时应该达到的水平。
我已经监控了 COMP 和 ZCDx 线路、在变化点附近看不到任何内容。  我很确定它不是杂散噪声,因为它是如此一致 — 每半个周期是相同的,并且“干扰“每次都在完全相同的点发生。

如果改变负载、同相(退出交错)的半个周期的百分比会发生变化。  同样、如果更改输入电压、输入电压也会改变。

      

这些图像(不同的负载)显示 VINAC(黄色)、COMP(青色)-很难用粉色看到、但在右侧测量的值为 GDA(粉色)和交流电流(蓝色)。

这里放大了转换。  您可以看到、就在光标右侧、我们在 GDA 上获得了一个短导通脉冲、并在周期的剩余时间内遵循此 GDA 和 GDB 以 100%同相运行、直到输入电压降至相同水平。  未显示、但我在这一点周围监控了 ZCDA 和 ZCDB、并且我们在每个导通脉冲结束时都会得到一个正常脉冲。

这可能是什么原因造成的、或者我还能告诉您或采取什么措施来帮助您诊断这里发生的事情?

我的电感器是 225uH (Wurth 760805410) 、FET:IPL60R085P7、二极管: TRS4V65H、Rcs 短接 OUT。

TIA - Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    此问题是由进入 CS 输入端的噪声引起的。  我同意、不是杂散噪声、而是系统性噪声。  很可能出现开关噪声。  

    假设您短接了电流检测电阻以避免触发逐周期 CS 过流响应、但这无论如何都会发生。  我还假定您有一个将 RC 连接到 CS 输入的 R-C 滤波器网络。  
    在这些假设中、我怀疑开关噪声通过“绕过“R-C 滤波器耦合到 CS 中、方法是使振幅足够高、以至于 CS 电容器不足以进行滤除、或者 CS 电容器端接至 PGND 中的某个点、该点仍包含一些开关纹波电流、从而“反弹“ CS 信号高于 IC 本身的 PGND。  

    GDA 处的半脉冲宽度是由于该噪声脉冲导致两个相位同时关断所致。   
    在此之前存在噪声、但 CS 处的峰值振幅不足以触发 OC 关断。  之后、噪声持续高到足以在每个周期重新触发 OCP。  在 OCP 关断后的下一个周期内、两个相位都会同相 重新启动、并在几个周期内退出至~180、但噪声会再次触发 OCP。  
    这会持续到线路电压下降到足够低、从而使噪声也下降到足够低、以停止重新触发 OCP。  

    我建议将 CS 滤波电容器尽可能靠近连接到 UCC28064A 的 CS 和 GND 引脚、而 R-C 滤波器的 R 也靠近 CS 输入、以便更大程度地减少噪声耦合到 CS 节点的机会。

    如果已经这样做、那么经验表明只有更大的滤波电容器值将静噪。
    RC 滤波器会为峰值电流检测增加延时时间。  因此、具有相同 R 的较大电容器将延迟更长的时间、从而在触发之前允许更高的峰值。  如果较大的电容器可以解决噪声问题、您可以尝试使用稍高的 RC 值来恢复触发 OCP 所需的较低峰值电平。  

    此致、
    Ulrich。