This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:Linux 驱动程序和完整数据表

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532122/tps65224-q1-linux-driver-and-full-datasheet

器件型号:TPS65224-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PTPS65224

工具/软件:

我们希望将 TPS65224 与 AM62P 配合使用、并将 TPS 用作看门狗。

我有两个问题:是否有可用于 PMIC 看门狗功能的 Linux 驱动程序?

是否有比产品页面上提供的数据表更详细的数据表、因为该数据表似乎不包含 i2c 命令/寄存器和一般使用说明。

提前感谢

--

Olof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    有关驱动程序、请参阅 此常见问题解答。 完整数据表位于安全文件夹中、您可以在产品页面中申请访问该文件夹。 点击此处直接指向申请表的链接。 在该文件夹中、您还将找到 TPS6522430/TPS6522230 的用户指南、其中包含所有特定于配置的设置和说明。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了常见问题解答、很遗憾它没有回答我的问题。

    据我所知、代码仅适用于 FreeRTOS、而不适用于 Linux。 我特别问一个 Linux 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    我相信您会想要这个 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62P 、然后向下滚动到  Linux-AM62P PROCESSOR-SDK-LINUX 版本。 我认为它也应该有 PMIC 驱动器。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katie。

    就我从这里的源代码可以看出、PMIC 有一些驱动程序、例如 i2c 和 GPIO。 但不支持看门狗功能。