This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259827L

Guru**** 2507965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528013/tps25982-tps259827l

器件型号:TPS25982

工具/软件:

您好、

我们已经使用设计了适用于 ESC 板的保护板 TPS259827LNRGER IC 可防止浪涌电流、欠压等(请参阅随附的原理图。)

我们目前在使用此保护板时遇到问题。 您将看到两个示波器截图:

  • 顶部的图显示了该行为 一方 保护板。

  • 第二个示例显示了该行为 之间的比较 保护板。

这些波形是在电机激活过程中捕获的、在激活过程中、它从待机状态直接切换到高 RPM(因此是这样的) 不会 与上电时的浪涌电流相关)。

使用保护板时、电流达到 15A 、之后 TPS259827LNRGER 关断输出电压并进入自动重试模式(即电路板进入复位阶段)。
如果没有保护板、电流仅达到 10A 、电机正常运行而不会中断。

您能帮助我们了解这种行为吗?

此致、



此致

*注意:由于空间问题,Cout 电容器 (200uF ) 被放置在下游板上 ( ESC )。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chahin:

    此问题是否已解决?

    如您所指出的、这不是浪涌电流。 因此电子保险丝本身不会导致电流增加。 在这里、电子保险丝将电流限制在 15A 以下。 使用电子保险丝与不使用电子保险丝的负载曲线看起来非常不同。 您能查看负载分布吗?

    此致、
    Arush