This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:TPS16630 在浪涌测试期间失败 (1KV)

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531004/tps16630-32evm-tps16630-is-failing-during-the-surge-test-1kv

器件型号:TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS1663

工具/软件:

范围

您好团队:

我们使用的是 TPS16630、电子保险丝作为我们的 48V 系统的保护元件。  我们使用了一个 TVS 二极管 (SMBJ54A)、其工作电压为 54V、钳位电压约为 60V。

TPS16630 设置为约 57V 的过压保护

在我们的浪涌测试中,我们发现 TPS16630 ,过压保护正在触发(响应时间以 usec 为单位?) TVS 二极管进行钳位、以便在浪涌测试期间提供保护。

当工作电压高于 52V(要求太窄)时、我们无法找到钳位电压较低 (低于 56V)的 TVS 二极管

你对此有任何建议吗?

我们的工作电压为 48V、需要在 54V 左右提供过压保护 、电路需要通过符合 IEC 61000-4-5 标准的浪涌测试

请提出建议。

谢谢

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    欢迎来到 E2E。

    过压将在电子保险丝上触发并关闭 FET。 TVS 二极管即使在那个时候也应该能够钳位。  

    下面是 TVS 二极管建议 Excel。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9eu0p1l7Co/1.0.0/TVS_Recommendation_Tool.zip

    为了符合浪涌标准 、您需要一款能够支持输入反极性和反向电流阻断的器件。 为此、器件应具有背对背 FET。 请使用 TPS2663 来处理浪涌。 数据表中包含测试结果。

    TPS1663 并不是合适的器件。

    谢谢  

    Amrit Jit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的答复。

    我们有外部反极性保护电路,反向电流保护不是必需的。

    如果我们改为使用 TPS2663 的过压保护功能(例如 57V)、则 TVS 二极管的钳位电压将超过 60V。 因此,这会导致输出电源跳闸,从而在浪涌期间停止系统。

    在这种情况下,你的建议是什么?

    如果我们不使用电子保险丝的过压保护功能、那么 TPS2663 的绝对保护限制是多少?

    TPS2663 的浪涌保护等级是多少?

    谢谢

    此致

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    我将对此进行讨论、并重新进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题并通过邮件进行讨论