This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:如何将通道之间的上升时间延长至 10ms 或更长。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532565/tps65220-how-to-extend-the-rise-time-between-channels-to-10-ms-or-more

器件型号:TPS65220
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS65219 和 TPS65220。

他们有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激?

——

目标 SOC 指定电源之间的上升时间必须至少为 10ms。

另一方面、POWER_UP_SLOT_DURATION_x 最多可以设置 10ms、我想延长一点时间。

我想知道如何使它超过 10ms。

例如、是否可以将 Slot1 (10ms) 和 Slot2 (1.5ms) 组合在一起并持续 11.5ms?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如果我正确理解这一点、那么上升时间不是上升时间、而是电源轨启动之间的持续时间必须超过 10ms。

    是的、您可以在两者之间配置虚拟时隙(该时隙中没有电源轨)以增加更多时间、并将电源轨配置为在所需时间启动。 如示例中所述、您可以配置 SLOT1 和 SLOT2、并将电源轨配置为在 SLOT3 等中启动。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的答复。

    您的理解是正确的。 问题是希望电源轨之间的时间保持在 10ms 或更长。

    我知道这可以通过设置虚拟插槽来实现。

    在这种情况下、无需为虚拟时隙设置电源通道、只需设置持续时间。

    这种理解是否正确?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    正确、您不会为该特定插槽分配导轨。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi