This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141-Q1:短路保护

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC34141-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530110/ucc34141-q1-short-circuit-protection

器件型号:UCC34141-Q1

工具/软件:

您好团队:

如何通过 UCC34141-Q1 功能防止出现短路情况? 我阅读了数据表、但无法理解...

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指输出电压短路保护。 这意味着它不像峰值电流模式控制的预期那样逐周期电流限制、而是一种闭锁故障保护、其中必须复位 VIN 或 EN 才能清除故障。 软过载会导致与短路过载相同的闭锁保护。 两者都是根据输出电压降至输出 UVLO 以下来激活的、这在 FBVDD、FBVEE 引脚上确定。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我明白了。  

     UCC34141-Q1 是否具有任何过流保护? 此处显示了充电盒的配置。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC34141-Q1 确实具有应用于降压/升压 VEE 稳压器的专有内部电流限制功能。 这是防止降压/升压电感器饱和所必需的。

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我明白。 数据表是否具有“ 内部电流限制功能“的规格?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      锁存“内部电流限制功能“时、器件会有什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生锁存故障时、开关会停止、无输出电压、用户必须切换 ENA 或 VIN 以进行复位并从故障中恢复。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    总之、以下内容是否正确? 我想在通知客户之前仔细检查我的理解情况。

    此致、

    失速情况 检测方式 运行模式 恢复方式
    短路 FBVDD/FBVEE 处的输出电压下降会进入 UVLO   锁存 切换 ENA 或 VIN
    应用于 降压/升压 VEE 稳压器的内部电流限制 在数据表中未指定 锁存 切换 ENA 或 VIN

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的  

    Steve