This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:原理图审阅

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533467/tps62869-schematic-review

器件型号:TPS62869

工具/软件:

尊敬的先生:

1.please 帮助进行原理图审阅。

对于 I2C、我不确定是否可以将 I2C 上拉至 1.8V、请帮助进行检查。(注意:我会将 I2C 直接连接到 DSP、DSP 需要 1.8V 上拉电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jericho、


    感谢您在 E2E 上联系我们。
    原理图中所示的 TPS628692ARQY 的输出电压范围为 0.8V 至 3.35V。您需要使用 TPS628691ARQY (0.4V 至 1.675V) 来满足所需的 0.6 ~ 0.72V 输出电压要求
    在 TPS628691ARQY 的 VSET 引脚上使用 44.2kΩ 电阻器的启动电压为 0.75V、比所需的最大输出电压 0.72V 高 30mV。原理图的其余部分也可以。
    可以将 I2C 上拉至 1.8V

    此致、

    Andreas。