This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:SLEEP 模式下的电芯 1 电压验证

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521659/bq76952-cell-1-voltage-validation-during-sleep-mode

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 13 节串联电动自行车应用中使用 bq76952。

在阅读数据表时、我看到了以下部分:

当 bq 从关断模式唤醒时、是否也会发生这种情况?

其他电池会发生这种情况吗?

非常感谢。

此致、
Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    这仅在电芯 1 上发生、并且仅在 SLEEP 模式下发生。  它不能发生在其他细胞上。  当器件从关断模式唤醒时、它首先进入正常模式。  但是、如果允许 SLEEP 模式、它可以自动进入 SLEEP 模式、具体取决于设置和它检测到的电流。  则可能会在进入睡眠模式后发生这种情况。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回答。

    好的。 因此、如果仅电芯 1 发生这种情况、则不能导致以下开机自检中出现的另一个问题、即一个电压上升(电芯 12)、而下相邻电压(电芯 11)下降、对吧?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399718/bq76952-problems-with-cell-meaurement-cell11-and-cell12-in-13s-application

    感谢你的帮助。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    我猜测了其他问题(它很长)、但这与此 Cell 1 验证项目无关。  电芯 1 验证不会导致您在此处看到的内容。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回答。

    好的。 这是很好的了解。

    另一个问题也在我们的脑海中 很长的一段时间 我们无法解决它。

    谢谢。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    我试探了另一个案例,真正的这些类型的间歇性,难以复制,问题可能是非常具有挑战性的。  连接不良似乎是一个明确的可能性、可能是电池组有一些滥用、所以迹线在大多数情况下都可以正常工作、但在某些情况下电阻会突然增加、例如电路板随着温度变化而弯曲或膨胀/收缩时?

    另一种可能是导致 VC11 和 VC10 之间出现电阻短路(垃圾/碎屑,还是冷凝?)。  这会将 VC11 拉至更接近 VC10、因此电芯 11 测量 (VC11-VC10) 将为低电平、电芯 12 测量 (VC12-VC11) 将为高电平。  通常、如果移动单个输入、则一个电芯测量值会增加、一个电芯测量值会减小、但这两个测量值之和仍大致等于问题发生前的总和。  在你所展示的数据中似乎就是这样。

    遗憾的是、我没有太多要评论的地方。  如果你有一个这样的包装回来,也许你可以尝试用不同的方式强调它,看看你是否可以重现它。  在这之前,很难做更多的事情,而不是理论化。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回答。

    好的。 因此我们需要进一步检查。

    您是否知道我们是否是唯一存在此类问题的客户?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    我们很少有 用户报告这样的问题、这通常与电路板上的连接松动或冷凝/碎屑导致引脚间电阻短路有关。

    您可以尝试在监控测量值的同时绕着电路板走、触摸各种节点和组件、看看您是否可以触发这样的读数、并使用它来获得有关原因的提示。  如果电路板被滥用且内层破裂、通常连接的布线间歇性连接(可能电阻高于预期)、那么电路板在运行期间弯曲/弯曲可能会导致情况更糟。   

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回答。

    我们很少有 用户报告这样的问题、

    我可以在 e2e 中找到有关此内容的帖子吗?

    非常感谢。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    我真的不记得他们是在 e2e 上还是通过其他途径(例如,他们通过当地的销售联系人联系) 。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的回答。

    所以我不能问也有这个问题的人。

    我们将很快得到一个可能会有此问题的电池。

    下面您可以看到测量结果:

    如果在我们的公司仍然有这种情况,我们可以按照您的提示, 也许解决这个问题。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:  

    Terry 不在办公室。 我们逐步介绍一下、正如 Terry 提到的、您看到的问题与数据表中的 Cell1 行为无关。 由于过去曾报告过连续性问题的人非常罕见、因此我们不记得有过这种情况的任何人、即使我们这样做、我们也不会向第三方披露他们的设计信息。 Terry 的建议将是尝试确定因(连接松动,冷凝,碎屑等)而导致系统导通性中断的位置的步骤、请继续调试当前的电池系统。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的回答。

    我们仍在等待 有关电池的交付。

    如果我们能在公司里再现这种行为,我会再来这里。

    谢谢。

    此致、
    Klaus