工具/软件:
尊敬的团队:
我们已根据参考设计使用设计了储能系统 bq79731 和 bq79718 IC。 在我们的实施中、 15 个 bq79718 模块 串行连接、并由单个管理 bq79731 PDU。
很遗憾、我们遇到了 bq79731 IC 故障。 经过分析、我们观察到、当施加唤醒信号时、 DVDD 仅上升至 0.8V 和 IC 不能通电。 同时、 AVDD 在 2.5V 下测量 。 尽管尝试通过菊花链和 UART/SPI 接口进行通信、但 IC 仍然无响应。
我们测量了之间的电阻 DVDD 引脚和接地 以进一步调查问题。 SRP-SRN /接地(引脚单独测量,例如 SRP1 接地、SRN1 接地)。结果如下:
测量点 | IC 故障 | 正常工作的 IC |
---|---|---|
DVDD–GND | 51Ω | 180kΩ |
检测引脚 (SRP1-2–SRN1-2) | 51Ω | 220kΩ |
注意: 根据数据表和参考设计、 DVDD 未连接至负载 并且仅通过去耦电容器连接。
我们目前无法确定故障的根本原因、希望您能提供支持、以确定此问题背后的潜在原因。
提前感谢您的帮助。