This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:EMC 测试失败

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533373/lm70880-q1-emc-test-fail

器件型号:LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70880

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM70880-Q1 对其产品进行了 EMC 测试。

在该测试中、可以观察到宽频率范围(从 40MHz 到<xmt-block1> 150MHz</xmt-block>) 故障 150MHz 故障情况)情况。 请参阅以下文件:

e2e.ti.com/.../LM70880_2D00_Q1_5F00_EMC_5F00_250627.xlsx

我的客户遇到了改善这种 EMC 情况的问题。

1) 在数据表的第 6.3.6 节中、我可以看到双随机展频。

41.2K Ω 似乎对 150kHz~30MHz 有效、71.5K Ω 对 30MHz~108MHz 有效。

1-1) 您对此电阻器的阻值是否有任何特殊原因? (公式,方程等)

1-2) 我是否应该只在这两个值之间使用? 是否可以针对特定频率使用其他值? (例如,40MHz~<xmt-block1>150MHz</xmt-block>)</s>150MHz

2) 关于 CBOOT 引脚、我的客户增加了额外的 1 Ω、因为 Vin 为 7V。

2-1) 器件中是否由于 1 欧姆的外部电阻而可能出现谐振?

2-2) 如果 Vin 为 7V、我的客户是否可以移除 1 Ω 电阻器?

3) 关于 BIAS 引脚、我的客户根据 EVM 原理图和 WEBENCH 将其连接到 GND。

但数据表指出偏置引脚有一些选项。

是否有任何使用该偏置引脚降低 EMC 的示例?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请查看您的问题的答案:

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533373/lm70880-q1-emc-test-fail

    1) 在数据表的第 6.3.6 节中、我可以看到双随机展频。

    41.2K Ω 似乎对 150kHz~30MHz 有效、71.5K Ω 对 30MHz~108MHz 有效。

    1-1) 您对此电阻器的阻值是否有任何特殊原因? (公式,方程等)

    1-2) 我是否应该只在这两个值之间使用? 是否可以针对特定频率使用其他值? (例如,40MHz~<xmt-block1>150MHz</xmt-block>)</s>150MHz

    [/报价]

    DRSS 可提高中的 EMI 性能 两者可兼得 -低频和高频带。 请阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/snva974

    器件 根据连接到 CONFIG 引脚的电阻器了解要配置的模式。  电阻器值仅用于将器件配置为表 7-2 中给出的其中一种配置模式:

    器件中的 DRSS 为固定的、不可使用电阻器进行配置。  

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533373/lm70880-q1-emc-test-fail

    2) 关于 CBOOT 引脚、我的客户增加了额外的 1 Ω、因为 Vin 为 7V。

    2-1) 器件中是否由于 1 欧姆的外部电阻而可能出现谐振?

    [/报价]

    不、我怀疑这里会有共鸣。 1 Ω 自举电阻器应有助于提高 EMI 性能、因为这会略微降低 SW 节点的速度。  

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533373/lm70880-q1-emc-test-fail

    2-2) 如果 Vin 为 7V、我的客户是否可以移除 1 Ω 电阻器?

    [/报价]

    我不确定设计规格是什么。 您能分享原理图和设计规格吗?

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533373/lm70880-q1-emc-test-fail

    3) 关于 BIAS 引脚、我的客户根据 EVM 原理图和 WEBENCH 将其连接到 GND。

    但数据表指出偏置引脚有一些选项。

    是否有任何使用该偏置引脚降低 EMC 的示例?

    [/报价]

     BIAS 引脚为客户提供了一种选项、可更大限度地提高高输入电压应用中的效率。 这不会对提高效率产生太大影响。  

    EMI 在很大程度上取决于设计的布局。 确保在进行布局时遵循了所有数据表建议。 还可以参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/snvu872a/snvu872a.pdf。 EVM 符合 CISPR 25 5 类和 UNECE 第 10 号法规 EMI 标准。

    如果您能与我分享原理图和布局文件、我也可以帮助查看设计。  

    谢谢、

    此致。

    Taru