This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 IC 多相运行原理图

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533164/lm5171-q1-lm5171-q1-ic-multiphase-operation-schematics

器件型号:LM5171-Q1
主题: LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在设计考虑 LM5171-Q1 IC 的四相双向降压/升压转换器。 我的规格如下所示:

Vin = 8V、Vout = 12V 且 Iout = 360A。 每相的平均电感器电流为 90A (1S)、持续电流为 40A。

我 考虑了四相的主从菊花链配置、从而无需外部时钟。 两个 LM5171-Q1 IC 的引脚配置如何? 应将哪些引脚连接在一起。 以及应如何配置同步引脚? 是可以获得参考设计。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    我建议从每相 50A 开始。

    一般来说、您需要:

    • 通过适当的相移向每个相位发送同步信号
    • 将初级 IC 电压环路误差信号 (ERRLV) 发送到所有 IC 的 ISETx 。

    请参阅 LM5171 EVM 用户指南。 介绍了四相运行跳线设置。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的答复。

    能否请与我分享两相到四相需要进行哪些更改?  我不太难从  LM5171 EVM 用户指南了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    一般来说、您需要:

    • 通过适当的相移向每个 IC 发送同步信号
    • 将初级 IC 电压环路误差信号 (ERRLV) 发送到所有 IC 的 ISETx 。

    请参阅 LM5171 EVM 用户指南 、了解有关四相运行跳线设置的信息。

    此致、

    Feng