This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:UC1834-SP

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834, UC1846-SP, UC1834-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528439/uc1834-sp-uc1834-sp

部件号:UC1834-SP
主题中讨论的其他器件:UC1846-SP、UC1834、

工具/软件:

数据表中未明确提及 UC1834、LCC-20 封装的热阻。 我指的是等效封装 UC1846-SP 器件、该器件规定值为 9K/W 但是、MIL-STD-1835D 规定、CQCC1-N20 封装的电阻为 20K/W。 您能否确认此器件/封装热阻的实际值

此致

Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nandha

    由于 UC1834-SP 是我们的热仿真的前期内容、因此该器件没有精确的结至外壳热阻。

    尽管 UC1846-SP 器件使用相同的封装、但热阻考虑了芯片和封装、因此一个器件的热阻不一定与同一封装中的另一个器件搭配使用。

     针对 MIL-STD-1835D 封装给出的 20°C/W 图为使用该封装的器件提供了保守估算值、也应作为 UC1834-SP 的保守估算值。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的澄清。 值适用于我的设计。

    此致
    Nandha