This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:Linux 内核驱动程序

Guru**** 2653095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532733/lp5811-linux-kernel-driver

器件型号:LP5811

工具/软件:

您好:

是否有适用于 LP58xx 系列的内核 6.xx 内核模块可用/已计划?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们计划将 LP581x 的 Linux 驱动程序上传到内核、但该驱动程序仍在进行中。

    但我想您可以给我发送电子邮件 (felix-wang@ti.com)、然后我可以向您发送 LP581x 的 Linux 驱动程序。

    此致、

    Felix