This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:升压转换器噪声和 GND 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, PCA9306, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533539/lp8866-q1-boost-converter-noise-and-gnd-concerns

器件型号:LP8866-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCA9306、TCA9406、 SN65DSI84

工具/软件:

你(们)好

很抱歉耽误你的时间。 这段时间、我一直在开发板、但没有取得任何成功。
我运行的第一个测试是向电路板上的所有 VDD 电源轨 (12V、5V、3V3 和 1V8) 添加钽电容器。 我还向 I²C Ω 线路添加了铁氧体磁珠。 在视觉上、情况似乎略有改善、但仍然无法正常工作。

在最后一项测试中、我们将 TCA9406 替换为 PCA9306(没有一次性加速器)。 μ I²C 通信正常工作、但当 PWM 引脚设置为高电平时、LP8866 始终保持在 BOOST_STARTUP 模式。

另一方面、我怀疑此噪声也影响了 SN65DSI84 的 DSI/LVDS 线路、这使显示图像失真。 无法让它可靠地工作—图像将闪烁几毫秒、然后完全黑屏。

最终、我移除了 LP8866 并直接使用具有正确电压和电流的稳压电源为背光供电。 背光现在运行良好,奇怪的是,显示图像现在也是稳定的。

您有什么建议可以解决这个问题吗?
改进 LP8866 的 GND 布线是否有帮助?
我在 LP8866 封装中未包括接地层的过孔。 我应该添加它们吗?

谢谢 adavnce

Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    您可以先分享您的原理图吗?

    对于接地层、建议使用过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些是我的原理图

    e2e.ti.com/.../8156.lp8866.pdf

    e2e.ti.com/.../3771.sn65dsi84_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢您的反馈! 我们的专家 Zhiqian 会很快给你答复。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    看起来我们的器件中发生了一些故障、您是否可以读回报告的故障器件?

    根据下面的原理图、发现了一些问题、对于电荷泵、5V 输入不需要电荷泵功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行了另一个测试:我连接了一个 75Ω 10W 电阻器来模拟显示负载。 EN 和 PWM 引脚设置为 3.3V。 实际显示中、每个灯串有 9 个 LED、共 4 个灯串、Vf = 27V 且 If = 360mA 。

    在示波器上、我观察到电流波形 (ch1、电流探头的灵敏度为 500mV/A) 不是连续的、输出引脚 (ch2) 上的电压显示出一个奇怪的模式。

    使用 100% PWM 占空比时、电流波形不应该是连续的吗? 另外、我注意到电流永远不会达到 360mA 。 我使用了设计工具(Excel 文件)选择正确的 Riset 值。

    另外、当我尝试禁用电荷泵时、5V 输入为什么会变得不稳定?

    我没有看到任何 I²C 错误。 有趣的是、即使我从 LCD 面板上断开扁平电缆、也不会报告任何错误。  我有四块电路板要测试。 在最后一项测试中、我没有使用 LP8866 始终处于 BOOST_STARTUP 模式的电路板。 我用了一个新的。

    提前感谢

    Andr é s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的反馈! 下星期初、知钱将会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    根据您的波形、器件会看到一些故障并进入故障恢复状态。

    请按照以下步骤进行检查:

    • 将 FB/GD/OUT/Boost 输出放在一起并共享波形。
    • 将 R14 更改为 20m Ω 以尝试。
    • 在输出端添加一个电容来尝试。