This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:在我的仿真过程中、为什么 Vgate 存在负电压?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534939/lm74502-q1-why-is-there-minus-voltage-with-vgate-during-my-simulation

器件型号:LM74502-Q1
主题: LM74502 中讨论的其他器件

工具/软件:

专家:您好:

当我用 LM74502-Q1 对启动和关断波形进行仿真时、在电池关断时、栅极电压减去电压、我不确定为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven Dhir:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会导致关断浪涌电流高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    这是一个仿真问题、不会在硬件中发生。

    请查找 EVM 的结果、其中 VIN 快速拉至零、VGS 关断很干净且为 0V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    感谢您的大力支持。

      EVK 与仿真之间的区别是我的用例在 LM74502 之后放置了一个 10 μ H 电感器、在电池关断期间有减去的浪涌电流、您这边是否有这种情况经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    当 VIN 下降时、预计会出现反向电流、在 FET 关断时、VOUT 将放电至输入。

    请浏览此部分一次。

    LM7480-Q1 具有负载突降保护功能的理想二极管控制器数据表(修订版 C)

    此致、

    Shiven Dhir