This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:查询第二个电池保护电路的 BQ297xy 选择和 FET 兼容性

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536405/bq2970-query-on-bq297xy-selection-and-fet-compatibility-for-2nd-battery-protection-circuit

器件型号:BQ2970
主题:CSD17318Q2 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在设计次级电池保护电路、需要澄清如何选择 BQ297xy 系列的器件。 下面是我们的设置和结果:

  • IC :我们已经更换了 BQ29707 一方 BQ29702

  • 循环 :我们替换了 CSD17318Q2 一方 SSM6K517NU (Rds (on)= 39.1mΩ)。

  • 测试结果

    • 充电过流限制在大约 2.1A

    • 放电过流限制在大约 2.1A

这些结果符合我们基于计算结果的预期:

  • OCC = 0.155V→充电限制≈1.98A

  • OCD = 0.160V→放电限制≈2.04A

我们的 初始误差源  需要:

  • 充电电流限制高达 2.4A

  • 放电电流限制高达 2.0A

若要使用 39.1mΩ FET 实现这一点、我们需要:

  • OCC≈ 0.187V

  • OCD≈Ω 0.156 V

我们发现了 BQ297xy 系列(数据表表中突出显示)提供了 OCC 和 OCD 可配置性、但我们无法找到支持的确切器件型号或订购信息 OCC =~187mV OCD =~156mV

问题:

  1. 您能否帮助确认 BQ297xy 系列中的器件是否支持此特定 OCC/OCD 配置?

  2. 如果不是、我们是否应该考虑具有较低 RDS (on)(例如 31–32mΩ) 的)的 FET、以在可用阈值范围内满足我们的电流要求?

  3. 您能否指导我们如何根据 OCC/OCD 值选择确切的 BQ297xy 器件型号?

请查看此设置、并告诉我们最佳的前进道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 其他说明–电池保护 IC 要求

      总之、我们的系统需要以下电池保护 IC 规格:

      • 充电电流限制: 高达 2.4A

      • 放电电流限值: 高达 2.0A

      • 过压保护 (OVP): 最高 4.35V

      请在方便时尽早分享您的意见。