This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565242:最大输出电压限制为 7V?

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533628/tps565242-maximum-output-voltage-limit-of-7v

器件型号:TPS565242
主题:TPS543521 中讨论的其他器件

工具/软件:

对于此器件以及该系列中的所有其他器件、尽管输入额定值为 16V、但输出限制为 7V。   

还不清楚这个限制的来源。 似乎不存在电过应力问题。   似乎也不受占空比限制。   

我有一个应用、需要使用 12 伏电源提供 9 伏电压、我认为这款器件非常完美。

了解为什么会出现这种情况的任何意见以及可能存在的任何可能的解决方法。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    我们很快就会回来联系您。 或者 看看 TPS543521。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    该限制是使用器件的固定补偿、从而影响稳定性。 您可以设置大于 7V 的输出电压、但需自行承担风险。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我所期望的。  可能会进一步介绍、但很欣赏反馈

    Dave