This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:如何在 LM51551 中自定义断续模式行为

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535573/lm51551-how-to-custom-hiccup-mode-behavior-in-lm51551

器件型号:LM51551

工具/软件:

您好、

我们目前正在为我们的应用评估 LM51551、并对断续模式行为有疑问。

根据数据表、LM51551 在检测到 64 个电流限制周期后启动断续模式重新启动、然后在恢复运行之前启动 32,768 个周期的断续关断时间。 我们想知道是否可以进行以下自定义:

  • 延长 64 周期电流限制检测窗口、使 IC 在进入断续模式之前保持更长时间的运行状态

  • 缩短 32,768 个周期的断续关断时间、以实现更快的重启速度

您能否告知是否有任何方法(例如外部元件配置或备选器件)可以实现此行为?
如果这些参数在内部是固定的且不可配置、我们也希望得到确认。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    这些参数在内部是固定的且不可配置。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    我们知道 LM51551 中的电流限制持续时间由内部计时器定义。
    我们的一位客户对过流保护行为不完全满意、他们询问 TI 是否可以支持具有修改后断续模式行为的定制器件型号。

    如果可以灵活地将这些参数(例如电流限制周期数或断续关断时间)更改为定制型号、我们希望在内部上报此申请以供进一步讨论。
    这适用于业务量较大的项目、因此、我们希望您能就是否可以考虑此类自定义选项提供指导。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    请允许我在几天内联系我的内部团队。 我会尽快回复你的。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    谢谢。 如果您需要任何项目信息来考虑上述情况、我会向您发送电子邮件、告知 TI FAE/销售人员 cc。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    是的、非常感谢。 请通过 TI 销售联系人给我写信

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    您能否告知此咨询的相应 BU 联系人?

    我是 TI 分销商的 FAE、计划在联系时复制电子邮件中的当地 TIJ FAE/PS 联系人。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    您能不能在 E2E 上与我联系并给我发送一条私人消息?

    此致、

    Mounika.