This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:建议使用合适的器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1, LMR33620-Q1, LMR36520, LMR33620, LM46002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534634/lmr38020-q1-suitable-devices-recommendation

器件型号:LMR38020-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR33620-Q1、LMR36520LMR33620、LM46002-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在寻找合适的器件、其功能方框图靠近 LMR33620-Q1、并满足以下要求。 LMR38020-Q1 是最合适的器件吗?

  • 最大输入电压:60V。
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:2A。  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、CosMX 还需要 汽车器件。 LMR36520 的规格非常好、但它不是 “汽车“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    考虑到  LMR33620 的大部分特性、LMR38020-Q1 似乎是最合适的一个。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    如何禁用 LMR38020-Q1 的 FB 功能、如 LMR33620-Q1 原理图所示((R&D 使用 VCC 禁用 Vout 反馈)。 因为 CosMX 只想将 LMR38020-Q1 用作 12V BMS 中的电流限制器件。 或者我们是否有其他合适的器件可以满足该申请? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    如果您需要具有 VCC 引脚的器件、 可以选择 LM46002-Q1。

    但让我看看是否有任何其他合适的器件、然后在星期一上联系您。

    此致、

    Niranjan