This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:使用 LMQ644A2-Q1 的 28V 至 12V 转换器原理图设计审阅

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534594/lmq644a2-q1-schematic-design-review-for-28v-to-12v-converter-using-lmq644a2-q1

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具/软件:

大家好:

我正在设计一个使用 LMQ644A2-Q1 降压转换器的 PCB、以便从 28V 直流输入获得 12A 的 12V 输出。 我的设计基于我之前用于类似项目的 LMQ644A2 快速入门工具。

任何人都可以查看我的原理图并告知是否需要进行任何修改? 如有任何反馈或建议、我将不胜感激。

此外、我计划在 12V 至 36V 的更宽输入电压范围内操作该转换器、同时在 12A 电流下保持相同的 12V 输出。 在不更改电阻器、电容器或电感器等其他元件的情况下调整此范围内的输入电压是否可行?

我已经随附了原理图以供参考。

e2e.ti.com/.../LMQ644A2_5F00_Q1_5F00_28Vto12V.pdf

提前感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../LMQ644A2_5F00_Q1_5F00_28Vto12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否发送您为此原理图填写的快速入门工具?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的快速入门工具。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_REVA2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的分享。

    我会看看这件事,并在一周结束时回复你。

    此致、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据计算器、原理图似乎有效。 但是、我确实有一些顾虑:

    • 请注意、电感器的额定电流应至少与此 IC 的高侧开关电流一样高。 这可确保电感器在正常运行中不会饱和。 对于该器件、该限值为 13.9A。  
    • 输出电容似乎相当高。 如果您看到的瞬态响应较慢、我建议减小此输出电容以帮助加快环路响应。 相反、负载瞬态过冲/下冲可能会随着输出电容的减小而增加、因此这些权衡需要取决于您的应用要求。
    • 在考虑功率损耗时、计算器似乎对器件的结温有一个问题。 请考虑使用较低的开关频率、以帮助将结温保持在安全范围(小于 150C)、除非您使用此器件进行其他形式的散热(即散热器,某种替代形式的外部冷却)。 否则、该器件将进入热关断状态或在超出器件规格的温度范围内持续运行。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的指导和宝贵的建议。 我将回顾您突出显示的问题、并相应地修改设计。

    谢谢。此致、
    Avishek Shaw