This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:断电时、电流反向流动

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535551/tps62a01a-current-flows-backward-when-the-power-is-off

器件型号:TPS62A01A

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我测量到、当电源关闭时、电流反向流动。

e2e.ti.com/.../TPS62A01ADRLR_5F00_rvs_2D00_current.xlsx
附加波形中的绿线是直流/直流转换器的输出电流。
可以这样使用吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您发布您的问题。 我会尽快回复您。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    您看到的负电流是负载类型导致的、该负载中可能包含更多的电容器。 当您将负载更改为阻性负载时、负电流可以忽略不计。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:
    感谢您的支持。

    负电流是否会损坏器件?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    TPS62A0x 器件具有有源输出放电功能、即使在器件超过 UVLO 下降阈值时也能正常工作。 因此、器件可以灌入的负电流为 60mA(通常为)。 因此、这种情况下的负电流很可能是有源输出放电造成的、不会损坏器件。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    其他一些意见:

    即使负电流在此处流过 HS FET 体二极管、那么这么大的电流也不会损坏器件、因为体二极管能够传导器件的额定电流、此处的导通时间也很短。

    此致、
    Zakir