This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:断电时、电流反向流动

Guru**** 2505425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535550/tlv62568a-current-flows-backward-when-the-power-is-off

器件型号:TLV62568A

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我测量到、当电源关闭时、电流反向流动。

e2e.ti.com/.../4863.TLV62568ADRL_5F00_rvs_2D00_current.xlsx
附加波形中的绿线是直流/直流转换器的输出电流。
可以这样使用吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您发布您的问题。 我会尽快回复您。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    您看到的负电流是负载类型导致的、该负载中可能包含更多的电容器。 当您将负载更改为阻性负载时、负电流可以忽略不计。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:
    感谢您的支持。

    负电流是否会损坏器件?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    此处采用的高侧 FET 体二极管能够传导器件的额定电流、因此这么大的电流 不会产生任何问题、它也会在非常短的时间内导通。  

    此致、
    Zakir