工具/软件:
尊敬的 TI 成员:
我遵循 TI 手册 1 中的电路 CKT 1 “ 使用 UCC24624 的次级整流器电路配置 “、以了解我的 LLC 转换器的效率提高。
CKT 1:

如果 Vout 可以变得更高并且为了避免 DCM 振铃、则会按照 TI 手册中所述使用一些电阻器(请参阅下面的红色圆圈):UCC24624 中的 2 个、如下所示、
“ UCC24624 用于 LLC 谐振转换器的双通道同步整流器控制器 “



考虑到所有影响、我根据上面的 TI 手册 1 设计了下面所示的原理图、电路 CKT 1 使用 4 个电阻器 R1、R2、R3 和 R4、以避免 DCM 振铃。 Vout 可以提高;因此、从两个 IC (UCC24624) 的 Vout 到 VDD 使用了另一个 R5。 根据 TI UCC24624 数据表的建议、所有电阻器均设置为 1K Ω、以满足要求。
所有节点点的原理图 如下所示。 在这里、我 设计了具有匝数比 (2:1) 和中心抽头绕组的变压器。 所用 MOSFET 具有低 RDS(5m Ω)和低电荷恢复((Qrr =低电平)。 运行期间、我可以在示波器上看到 UCC24624 不同节点的波形结果。 请参阅下面的原理图
原理图:

初级侧节点 1 和节点 2 谐振回路输出、后跟全桥逆变器(方波信号):
节点 1 和节点 2:

次级 1:节点 3 和 节点 4(反相) 输出在 70kHz 时具有两个 RMS 值 22V(近谐振峰值 60kHz):
节点 3

节点 4

次级 2:节点 5 和 节点 6(反相) 输出在 70kHz 时具有两个 RMS 值 22V(近谐振峰值 60kHz):
节点 5

节点 6

现在、 同步检测控制器 IC1 和 IC2 的漏极电压检测 (VD1、VD2、VD3、VD4) 刚好在电阻器 R1、R2、R3、R4 之后(相同的输出在 70kHz 时具有两个 RMS 值为 22V(接近谐振峰值 60kHz):


由于原理图中没有 VG2 连接、因此只有同步栅极控制器 IC1 和 IC2 的 MOSFET 的栅极电压 VG1 是如下所示的脉冲信号。 在这里、IC1 和 IC2 的栅极电压分别为 VG1 = 3.7Vpk-pk、VG1 = 4Vpk-pk。 (没有完全同步或匹配的脉冲)。

同步检测控制器 IC1 和 IC2 的 VDD(引脚 7)均为直流电压= 4.7V、如下所示:

同步检测控制器 IC1 和 IC2 的稳压器 REG(引脚 7)保持在直流电压= 4.5V、每个电压= 4.5V、如下所示:

在节点 7(直流电压)处 Vout 时得到的最终输出在 LLC 输出为 70kHz(接近谐振峰值 60kHz)时 Vout = 17V。

根据上述所有测量图、我想指导我确定上述原理图中同步控制器的正确运行、并向我解释为什么 在计算 Pin 和 Pout 后会降低效率、而不是使用同步整流器控制器来提高效率。
请提出相应的建议。
谢谢
此致
Arsalan