This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3424:将 KILL 引脚用作非锁存引脚

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535555/tps3424-use-the-kill-pin-as-a-non-latched

器件型号:TPS3424

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS3424、并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我认为 TPS3424A11C13ADRLR 具有锁存复位输出的规格。

①Is 如果 KILL 输入固定为 GND、则 RESET 脉冲可用作固定的总共 550.3ms、即 tSINT (=50ms)+ tKILL (=500ms)+ TPD (KILL)(=0.3ms) 是正确的吗?

(由于还没有非锁存变体,我们正在考虑以这种方式使用它。)

②To 将短按持续时间设置为 100ms、是否正确理解连接到 SPT 引脚的电容器为 239 pF?

(我们计划通过并联连接 220 pF 和 20 pF 来对其进行估算。)

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    对于第一个问题、如果 KILL 被拉至 GND、RESET 脉冲将是固定的总电压。 对于第二个问题、我计算出的电容值为 237pF、但相同的 240pF 近似值将产生预期效果。  

    此致、

    Anusha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    此致、

    Shinichi