This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:建议在 DC/DC 系统中使用的元件值

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509579/tpsf12c1-q1-recommended-component-values-for-use-in-dc-dc-systems

器件型号:TPSF12C1-Q1
Thread 中讨论的其他部分:TPSF12C1

工具/软件:

您好、

我目前正在测试 TPSF12C1、用于滤除 DC/DC 系统中的噪声。

我找到了这个论坛帖子 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505768/tpsf12c1-active-emi-filter-for-dc-dc-application/5787210?tisearch=e2e-sitesearch

经证实该器件可用于 DC/DC 系统、但当使用 TI 快速入门计算器电子表格中的建议值时、性能会下降、只会给系统增加噪声。

在哪里可以找到有关如何在 DC/DC 系统中连接此 IC 以获得最佳性能的指南或建议?

谢谢、

约翰·五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John V

    感谢您的问题。 我会回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    直流/直流系统中要进行的连接与交流/直流系统中的连接相同。

    您能否分享两级 EMI 滤波器的原理图? 另外、您能分享一下在我们进行审核时使用的快速入门计算器吗?

    谢谢。此致、

    Naresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh。

    这是滤波器的原理图:  

    我使用了此处为 www.ti.com/.../TPSF12CX-DESIGN-CALC 的快速入门计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享原理图 John、

    是的、感谢您使用该快速入门工具。 但是、您能和我分享一下您的快速入门版本吗? 这样我就能理解您的要求、即性能不佳和向系统增加噪声是什么意思?

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我附上了包含我一直使用的值的计算器。 我们的滤波器中没有电网侧 Y 电容器、因此我估算了它的值很低。

    我们正在测试系统的传导发射、当我们与 TPSF12C1 开/关相比时、我们可以看到 TPSF12C1 仅会使结果增加噪声。

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_B1-_2800_2_2900_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的留言。 我会研究一下这个问题、然后返回给您

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    我看了一下快速入门计算器。 这些值看起来是一个很好的开始。  

    您觉得 TPSF12C1 增加了噪声、这是什么意思? 捕获 EMI 频谱吗? 您能与我们分享一下以供审核吗?

    我还建议绘制 IC 的 SENSE 和 INJ 引脚波形、以便更好地理解问题根源

    此外、以下链接可以帮助您概述如何执行调试过程:

    (+)【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    很抱歉耽误你的时间。 我忙于其他工作、但能够重新设置并再次尝试 TPSF12C1。

    使用之前随附的快速入门计算器中的值、并将 IC 连接到我提供的滤波器、如同一快速入门计算器所示。 我看到、在我们感兴趣的频谱范围内、滤波器上的噪声差异很小。 下图显示了滤波器通电时的结果(紫色)与滤波器未通电时的结果(绿色)。 可以看到、对性能几乎没有影响。


    我还按照您的要求测量了引脚上的波形。 如果这些信息显示了我们系统中哪些设备工作正常/无法正常工作的任何信息、请告知我。

    INJ:

    SENSE1:

    SENSE2:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该器件、SENSE 引脚振幅不能超过 100mV。

    另外、我对快速入门计算器进行了一些修改、使其保持稳定。 将检测电容器增大到 680pF。 您能尝试一下吗?

    谢谢。此致、

    Nareshe2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_B1_5F00_latest_5F00_e2e.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的建议。

    这似乎使噪声更糟、注入引脚电压已升高。 您是否有任何有助于稳定这种情况的建议?

    注入引脚:

    传感器 1:

    传感器 2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我收到了您的问题。 我会回到您的身边

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    INJ 引脚显然饱和、我们不期望器件在 INJ 引脚饱和时在正常运行中运行。  

    以下链接中的第二点可帮助您了解如何降低饱和。  

    【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的建议。 根据您发送的链路的建议、我将注入电容器值调高(至 100nF)。 现在、我在 INJ 引脚上看到 6.6V DC、其上没有一致的交流电。 我也在 SENSE1/2 上没有看到信号或直流电平。 与我发送的第一组数据一样、此配置对我们的噪声曲线没有影响。

    在 47nF 的注入电容器上、我也对噪声曲线没有影响、但还是在注入和 sense1 上看到了波形、就像我发送的第一组数据一样。

    在工作和配置正确的系统中探测这些引脚时、我应该看到什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我收到了您的问题。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    注入电容器无法增加到这么高的值。 系统中的电容不能超过 22nF。 您可能应该使用其他旋钮来修复饱和、可能是稳压器侧的 Y 电容。 您能尝试一下并分享这些图吗? 我们很乐意根据最新图表的外观提出建议。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我能够使用相同的滤波器拓扑在具有更大噪声的不同 DC/DC 转换器上进行测试。 以下是将注入电容器设置为 22nF 并改变 Y 电容器时产生的结果

    对于所有这些图形、滤波器开启时的结果为粉色、滤波器关闭时的结果为绿色。

    Y 电容器:47nF

    Y 电容器:10nF

    Y-Caps:已删除

    所以很明显、我应该有某种 Y 电容、但改变值似乎没有什么区别、我仍然没有看到显著的性能提升。 我可以转动这里是否有任何其他旋钮?

    谢谢、

    约翰·五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、我会再来回答这个问题

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    您能否介绍一下您使用的所有值的最新版本快速入门计算器?

    我们可以首先在计算器中确认系统是否稳定并进行所有更改。  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    这是我的快速入门计算器。 根据此处的配置、我看到我的相位在 200kHz 之后达到–180、因此我似乎至少有这一点要检查吗?

    谢谢

    约翰五世

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_B1-6_2D00_26_2D00_25.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 分享快速入门计算器。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边。

    谢谢。此致、

    Naresh