This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601 需要消耗大于 2.4A 的电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536064/tps2660-tps26601-need-to-draw-more-current-than-2-4a

器件型号:TPS2660

工具/软件:

我对器件 TPS26601 有疑问。  我们希望在 MODE=OPEN 时将 I (CB) 设置为 3.3A、以便将其用作断路器。 然而、我们意识到 TPS26601 的 I (CB) 最大限制为 2.4A。  我想知道是否可以将两个 TPS26601 与 R (ILIM) 设置并联、为每个电子保险丝提供 I (CB)=1.65A。  这样在器件关断(MODE=开路)之前、总电流可以达到最大 3.3A。  我们担心的是、该器件是否会均等地拉出电流、或者 TPS26601 内部是否存在某种内部电阻、阻止它们以 1.65A 的电流均等地拉取电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    TPS2660 在 3A 应用中并联使用。 工作正常。 找出两个通道之间的电流共享。  

    谢谢

    Amrit