This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288 的连续电流消耗和峰值电流消耗问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535165/tps61288-issue-with-continuous-and-peak-current-draw-of-tps61288

器件型号:TPS61288

工具/软件:

我正在使用 TPS61288 在最大电源电流为 5A 时接受 3.5 - 4.5V 之间的可变输入、并打算将其升压至 5V、9V 或 12V 的输出;对于 12V 负载、我预计峰值电流消耗为 2A。 基本上、我正在尝试为支持双频段的蜂窝路由器供电(注册到网络时峰值电流消耗较高;12V 时高达 2A);锁存后、12V 时的正常电流消耗为 0.55A。 观察到的问题是、当双频带路由器设置时、输出端出现电压骤降(怀疑锁存时出现峰值电流)。 考虑到芯片的额定输出高达 15A(不确定是哪个电压)、我们不确定问题来自哪里。 另请注意、我使用的电感器 L1 的额定值为 4.7uH 并在 24A 时饱和。 根据输入的示波器捕获、当输出骤降时、输入端没有骤降。 请注意、我还 在 TPS 芯片的输出端添加了电容器存储组;我使用了 100nF 陶瓷电容器 (3)、10uF 陶瓷电容器 (3) 和 22uF 陶瓷电容器 (4) 的组合和 100uF 电解电容器(其中最小的陶瓷电容器最靠近负载)、以便在峰值电流消耗期间更快地放电、并将电解电容器放置在更远的位置、但骤降持续存在。 另请注意、尽管在初始设计中、我没有在 R2 上添加 30pF 电容器(如果大于 15k Ω)、但我重新设计了电路板以包含它、但参阅 dip persisted.drive.google.com/.../1Hn9CnsiJlnQklcr4C2Rrh9IBF1-bBEJw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    您是否具有负载电流和 SW 节点电压波形?

    另外、请再次检查 COMP 参数是否遵循数据表中的 9.2.2.5 环路稳定性部分。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您的反馈;我无法获得负载电流波形、但我将在驱动器中附加观察到的使用电源为芯片提供输入时的电流消耗行为;双频带路由器启动时、电流消耗从平均 0.4A 上升到大约 1.5A、然后在该上限电流下、发生电压骤降。 我还会附上负载和空载条件下的 SW 波形;请您帮助我了解 TPS 芯片的行为。 对于 COMP 电路、我使用了 图 9-1 中使用的标准值。 TPS61288 3.6V 至 13V/2.3A 输出转换器;根据我的研究: RC=1nF 36.5kΩ、Cc = 1nF、Cp=30pF、我的设计使用提供:

      • 足够的相位裕度(补偿零点~4.3kHz)

      • 高频滚降(极点~145kHz)

        此致、  

        Mary。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    我知道 COMP 的使用值如图 9-1 中所示、但主要用于功率电感器和输出电容器的 BOM 与图 9-1 中的值不同、因此可能需要根据 COMP 参数进行更改。  不确定您是否测试波特图、  TI.com 中的 TPS61288 设计计算工具可以帮助您设计 COMP 参数。

    对于原理图和布局、我认为风险不大、因此如果使用合适的补偿网络进行设计、TPS61288 应该可以支持您的应用条件。

    此致、

    Nathan