This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:数据表中的压降电压规格<1.5V

Guru**** 2815085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535878/tps7a20-dropout-voltage-spec-1-5v-in-datasheet

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

您好、

客户希望使用  TPS7A2013、但数据表中缺少数据:

  • 图 5-33 未显示 Vout<1.5V 时的压降电压
  • 第 5.5 章中的 VDO(压降电压)特性仅显示了 Vout < 1.5V 的模拟数据

您能解释为什么会出现这种情况吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    VOUT < 1.5V 时的压降数据可在数据表的电气特性表中找到。

    希望这有所帮助

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vahnroy、

    感谢您的答复。 但是 、如脚注所示、为的数据 VOUT < 1.5V 仅基于仿真:

    此致