This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:当 PWM 处于 0 占空比时、不会完全关断

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526917/tps922054-not-turning-off-fully-when-pwm-is-at-0-duty-cycle

器件型号:TPS922054

工具/软件:

您好、  


我有以下电路为一串 LED 供电、连接到 3.3V 微控制器。  
以 36V 电压馈电、LED 灯串的标称 Vf 约为 30V。  
我使 ADIM/HD 引脚始终处于高电平、并且微控制器馈送 EN/PWM 引脚。  

当 PWM 引脚设置为高电平时、LED 会以全亮亮起、并且一切行为都正常。
但是、当 PWM 引脚设置为低电平时、LED 不会完全关闭。 从视觉上观察 LED、看起来仍然是 10%的亮度。  
向 PWM 引脚馈送 20kHz 50%占空比信号会使 LED  直观地以大约 50%的亮度运行

我已经检查了 ADIM/HD 和 EN/PWM 引脚上的信号、它们是否符合预期。
为什么会发生这种情况?  

谢谢!