This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:客户需要关于线圈的建议!

Guru**** 2797415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532968/tps923650-customer-needs-a-recomendation-for-a-coil

部件号:TPS923650

工具/软件:

您好的团队、

我刚收到有关此设备的请求表 Elobau。

这不是一个具体的工程、但他们目前正在验证某些器件。

在这种情况下、它们的目标是进行以下设置:
__________________________________

我目前正在评估适用于宽输入电压应用的全新 TPS923650D2DRLR。

目前仅限于早期原型设计、因此没有数量可按年需求提供。

 

输入电压可能在 24V 至 48V 范围内变化很大。输出电压约为 44V、最大值为 0.5A

 

该芯片是否合适?

 

对于这个 V_IN 范围内的电感器有什么建议?




______________________________

我们可以为此推荐合适的线圈产品吗?

此致、

罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    感谢您的快速答复。
    在这种情况下,我会等到下周。

    祝大家周末愉快。

    此致、
    罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗萨里奥、

    感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗萨里奥:

    我可以知道客户、EE 和应用吗? 您可以发送到我的电子邮件 lucia-gao@ti.com 吗? 我们可以线下讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚