This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:Vbus 一旦关闭、I2C 将立即禁用

Guru**** 2644315 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534847/bq25628evm-i2c-disabled-as-soon-as-vbus-is-turned-off

器件型号:BQ25628EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

您好、

我目前正在开发该 PMIC 器件。 但是、在电池保持连接的情况下、从器件上拔下 VBUS 后、我在保持 I2C 连接时遇到问题 (I2C 寄存器读数全部给出值 0)。 在我的评估板上、VSYS 的测量值与 Vbat 几乎相同、因此我认为该器件不处于运输或关断模式。

如有任何关于如何调试该问题的建议、敬请期待!

谢谢、
Taspon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taspon、

    为了进行确认、您能够在存在 VBUS 时进行通信? 如果 VBAT 和 VSYS 处于活动状态、您应该能够通过 I2C 进行通信。 您的时钟 (SCL) 频率是多少、您使用的是自己的主机还是 EV2400?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 我能够在存在 VBUS 时获得 I2C 值。 我使用自己的主机 (nRF54L15 MCU)、时钟速度为 400kHz。 我想知道是否有一些 需要注意的跳线(当前都处于默认位置)或寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taspon、

    您可以尝试将时钟速度降低到 100kHz 吗、看看行为是否有任何不同? 您使用什么作为 I2C 的上拉电压?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt、

    我使用线性 PSU 提供的 3.3V 电源作为上拉电压。

    谢谢、

    Taspon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taspon:

    您能否在 I2C 事务尝试期间共享 SCL 和 SDA 线路的波形?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题已解决。 我相信我的试验电路板上可能出现了一些布线错误(忘记将评估板上的接地连接到 MCU) 。