This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:TPS61087QDRCRQ1-功率耗散

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534988/tps61087-q1-tps61087qdrcrq1--power-dissipation

器件型号:TPS61087-Q1

工具/软件:

您好、

请提供 TPS61087QDRCRQ1 的以下详细信息。 它们将用于估算 SMPS 中的准确功率耗散。  

1) 内部开关的上升时间。

2) 内部开关的下降时间。

此致、

Bhaskar Kafle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    以 5Vin、15Vout、0.5A 负载作为基准。 上升时间为 5.9ns、下降时间为 6.3ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。  

    我还有一些问题、想通过电子邮件与您联系。 您能告诉我您的地址吗?

    此致、

    Bhaskar Kafle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    您可以首先联系负责贵公司的 TI FAE。 他/她会帮助你。 谢谢。