This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:适用于 EV 的隔离式直流/直流转换器、75V 输入、12V/300W 输出 — 需要器件建议

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5137-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533747/lm5146-isolated-dc-dc-converter-75v-input-12v-300w-output-for-ev-need-part-suggestions

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件:LM5145-Q1LM5137-Q1

工具/软件:

您好、


我正在从事一个 EV 直流/直流转换器项目 、查找器件型号建议和参考设计。

以下是我的规格:

  • 输入电压:60–75V 直流

  • 输出:12V、300W

  • 隔离:是

  • 开关频率目标:~200kHz

  • 应用:电动两轮车的辅助电源

您能推荐合适的吗 PWM 控制器 IC、MOSFET 驱动器和参考设计 我可以从开始?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,只是为了确认 — 您需要隔离式器件吗? 如果没有、我们可以使用 LM5137-Q1 80V 两相控制器(其 EVM 配置为 12V、20A、400kHz、80V FET)。 另一种选择是 LM5145-Q1 75V 控制器、但对于单相而言、12V/25A 具有较高的散热难度(因此更倾向于两相设计)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的澄清。


    是 — 我确实此设计需要隔离,因为它适用于 EV 应用、在这种应用中、高压电池输入和 12V 输出之间必须进行电隔离。

    您能否分享 隔离式直流/直流实现方案的任何可用参考设计、应用手册或 EVM 原理图。 这将非常有助于加快我们的设计过程。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须将这一主题介绍给我们孤立的团队。 给他们 48 小时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是关注这个主题。 时间已经超过 48 小时、我正在等待孤立的团队的回复。 请提供更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:  

    因为这是在美国的一个假日周,所以对迟来的答复表示歉意。 我将与团队核实。

    此致、

    Tim