This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:GPC 报告仅显示"0"

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529398/gpcchem-gpc-report-only-shows-0

部件号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

您好、专家

我使用 GPC 获取 24V 8S2P LFP 电池的 chemID。 我记录了充电后 5 小时的放松+放电 10 小时+放松 5 小时。 电子邮件从未显示错误。 我附上了 GPC .zip 文件、报告和电子邮件屏幕截图。 GPC 报告仅为 0。 原因是什么? 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你

家气

e2e.ti.com/.../6708.GPC_5F00_0618_5F00_Submit.zipe2e.ti.com/.../GPC_5F00_0618_5F00_Submit_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还提交了一个 包含充电阶段的 zip 文件、GPC 报告也是 0。 我附上了.zip 文件和 GPC 报告以供您参考。

    从充电+ 5 小时放松+ 10 小时放电+ 5 小时放松收集的数据。 这个内部采样时间是来自 BQSTUDIO 的 4s。 我还提交了一个.zip 文件、其中包含 8 个内部样本。 结果是相同的、因此与采样时间无关。

     e2e.ti.com/.../GPC_5F00_8.zipe2e.ti.com/.../GPC_5F00_8_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPC 似乎无法正常工作。 我会让团队知道、维护这一点的团队会知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    好的、感谢您告诉我。 您能否说明可以将哪些 ChemID 用于我的项目?

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您可以使用哪些 ChemID。 我还需要从 GPC 获取这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    我明白了。 我应该花多长时间才能恢复 GPC 工具?

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。 我通知了支持此工具的团队。 我会继续检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 谢谢你,多米尼克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    GPC 工具的任何更新? 我刚刚再试一次、报告仍然返回零。

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行此工具的同事本周早些时候解决了此问题、我们有几位客户在过去几天内成功使用了 GPCCHEM。

    我刚刚尝试了你的输入文件(三个版本,与各种修改,我做了简单的这个工具),我也收到“0"作为“作为答案。 我通过电子邮件将此文件发送给我的同事、请他分析为什么这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的努力。 我附上了最新的 ZIP 文件。 我今天测试了它、仍然返回零。 与以前的 ZIP 文件相比、唯一的区别是时间戳现在是完全线性的、我已经确认没有数据丢失。 以前的版本可能有一些数据丢失,这导致时间戳是非线性的。 所以我建议您检查该文件、至少非线性时间戳不会是一个原因。

    我期待着你的答复。

    谢谢你

    家气

    e2e.ti.com/.../6886.GPC_5F00_0623.zip